This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430F5529

Guru**** 2585565 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-PGA460, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1124667/msp430f5529-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
Thread 中讨论的其他器件:BOOSTXL-PGA460PGA460

我有 BOOSTXL-PGA460和 MSP430F5529LP。 我有一个超声波传感器。 我想发送消息并从 PGA460读取距离信息。 我正在使用 CCS、但我不想使用 PGA460 GUI。 因为我将更改我的微控制器。

 

如何使用 CCS 与 PGA460和 MSP430进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hande、

     BOOST-PGA460用户指南的第3节 介绍了如何下载和安装 GUI、其中还包含一些示例源代码。

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您的支持、但本文档不包含源代码。 我已经安装并使用了 GUI。 您是否知道任何其他包含源代码的文档?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将深入了解这一点、并在明天回来与您讨论

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hande、

    遗憾的是、我们不会为此 EVM 提供任何参考代码。 如果您希望根据 GUI 所做的配置创建定制应用、我建议将 GUI 生成的寄存器数据复制到您的应用中。

    此致、

    Evan