This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:我们能否在 EVM430-FR6043上使用 MSP430-FR60431而不是 MSP430-FR6043?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, EVM430-FR6047, MSP430FR6047, MSP430FR6043, MSP430FR50431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1125392/evm430-fr6043-could-we-use-msp430-fr60431-instead-of-msp430-fr6043-on-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047MSP430FR6047MSP430FR6043MSP430FR50431

您好技术团队

我们是否可以在 EVM430-FR6043上使用 MSP430-FR60431而不是 MSP430-FR6043?

我们是否可以 在 EVM430-FR6047上使用 MSP430-FR6043、MSP430-FR60431或 MSP430-FR60471?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 非常相似、但面向不同的用例。 MSP430FR6043器件面向燃气表应用;而 MSP430FR6047器件面向水表应用。 这些器件非常相似、USS 部分是相同的。 EVM 是从模拟前端角度根据其各自的用例进行定制的。 您可以使它们同时适用于任一器件、但只需获取合适的 EVM 就可以减少工作量。

    对于您有关 MSP430FR6043和 MSP430FR50431等的问题、如果器件 GPN 的末尾为"1"、则意味着器件会加载基于 I2C 的 BSL、而不是标准 UART BSL。 除了 BSL 差异之外、它们是相同的。