This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6889:BOOSTXL_SENSORS_GUI_ET 不与 MSP430FR6889一同工作

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6889, MSP-EXP430FR6989, MSP430FR6989, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1124988/msp430fr6889-boostxl_sensors_gui_et-not-wotking-with-msp430fr6889

器件型号:MSP430FR6889
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR6989MSP430FR6989MSP430FR5994

您好!

我正在使用 launchpad "MSP-EXP430FR6989"。 MSP430 MCU 损坏、因此我焊接了 MSP430FR6889 MCU 代替它。 它可以正常工作、因此不需要考虑焊接问题。 我正在尝试利用"BOOSTXL 传感器"模块的 BMI160传感器。 根据某些文档、"BOOSTXL 传感器 GUI ET"与 MSP-EXP432P401R 和 MSPEXP430FR5994兼容。 这是否意味着它不能与 MSP4306889配合使用? 当我尝试通过从顶部下拉菜单中选择"Program Device"来运行程序时、GUI 中会出现以下错误:

 

是否有任何关于如何将此 GUI 与 MSP430FR6889配合使用的建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iftekhar Ahammad、您好!

    使用 MSP430FR6889代替 MSP430FR6989应该可以正常工作。

    对于 BOOSTXL 传感器 GUI ET、如果您想使其正常工作、请注意一些注意事项。

    根据 《BOOSTXL 传感器用户指南》、您需要与分别对目标器件进行编程  

    您还需要从 MSP430FR5994移植代码、以便与 MSP430FR6889配合使用。

    移植需要查看引脚差异和使用的模块。 请告诉我、您是否需要有关这方面的进一步帮助。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢、我将介绍一下。