This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430BT5190:SPI 代码错误

Guru**** 2585445 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430BT5190, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1125151/msp430bt5190-error-with-spi-codes

器件型号:MSP430BT5190
主题中讨论的其他器件: MSP430F5438A

大家好、

我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。

我正在尝试使 SPI 在 MSP430BT5190上工作、并且由于某种原因、CCS 无法识别 RX 和 TX 标志。 您是否知道是否有特定的初始化?

while (!(IFG2 & UCB1TXIFG));// USCI_B1 TX 缓冲区就绪?
UCB1TXBUF =值;//通过 SPI 向从器件发送值
while (!(IFG2 & UCB1RXIFG));// USCI_B1 RX received?
Received_ch = UCB1RXBUF;//存储接收到的数据

所有标志都显示为未识别

我在下面的链接中找到了来自 MSP Academy 的 SPI 示例代码。 这些代码是否适用于包括  MSP430BT5190在内的所有 MSP430?

dev.ti.com/.../node

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件之间存在一些差异、读取器件的文档也是如此。 您会注意到中断标志位于专用 USCI 寄存器中、而不是通用器件寄存器中。 (IFG2)和使用通用名称(UCTXIFG)定义的标志、而不是使用特定端口进行限定。 或者只需检查器件头文件:msp430bt5190.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    MSP Academy 基于我们的一些最新器件进行开发、并充分利用 eUSCI 作为通信、而不是昂贵的外设 USCI。 因此、正如 David 所指出的、标志和中断略有不同。 查看 MSP430F5xxx 系列的一些代码示例、例如 MSP430F5438A、了解与您的器件更相似的 SPI 示例。