This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:通过 Infra 红色端口进行固件更新

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1124976/msp430fr6043-firmware-update-via-infra-red-port

器件型号:MSP430FR6043

尊敬的先生/女士:

我正在使用 MSP430F6043和 IAR 设计超声波水流量计。

我想通过此设计上的红外线端口更新 MSP430固件。  TI 是否有任何参考设计可指导我如何通过 IR 端口更新固件?  

如果是、您可以与我分享吗?  

此致、
Felix  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    据我所知、TI 没有这样的示例。 这种情况应该是可能的、但它实际上是一个定制编程解决方案。

    但是、如果我们的社区成员看到类似的内容或有任何建议、我将保持此主题打开。  

    此致、
    Brandon Fisher