This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2210:MSP-GANG:是否可以使用8个不同的十六进制文件同时对8个器件进行编程?

Guru**** 2391845 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1124503/msp430g2210-msp-gang-is-it-possible-to-program-8-devices-simultaneously-with-8-different-hex-files

器件型号:MSP430G2210
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

大家好、

我计划使用 MSP-GANG 进行大规模生产、

但是在决定之前、我应该找出一种使用不同的十六进制文件对8个相同的 MSP430器件进行编程的方法。

例如、

我有八个大小相同但代码不同的十六进制文件。

器件#0: file00.hex (大小 N 字节)

器件#1: file01.hex  (大小 N 字节)

(笑声)

器件#7: file07.hex  (大小 N 字节)

是否可以 使用自己的十六进制文件同时对每个器件进行编程?

提前感谢。

此致、

杨志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    很抱歉、我不相信这是可能的。 您能更详细地介绍一下您的用例吗? 您有多少个存储器变体?

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    感谢您的快速响应。

    我已使用您的 MSP430微控制器开发了物联网安全设备。
    固件十六进制文件在某些闪存存储器区域中具有16字节的随机密钥值。
    因此、在大规模生产中、每个固件文件都不相同。

    此存储器变体对于检查我的方法是否可行是否至关重要?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用通用相同的代码并联对所有8个器件进行闪存和验证、而不是使用16个额外字节逐个进行闪存和验证。 如果可能、则只能通过使用 Gang dll 的自定义代码来完成、而不能通过 GUI 来完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!
    我将检查您的建议(使用 Gang dll)。