This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:关于 I2C SCLtHigh 和 Tlow

Guru**** 2931440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1124573/msp430f5419a-about-i2c-sclthigh-and-tlow

器件型号:MSP430F5419A

各位专家、您好!

我对 I2C SCL THIGH 和 TLOW 有一个问题。

DS 中提供了计算股部和股部最小值的公式。

我客户的 I2C 具有以下设置。

  • UCBRx:64
  • fBRCLK:25、000、000 (25MHz)
  • I2C 主设备

对于此设置、大腿和小腿为:

低电平、最小值=股部、最小值=(UCBRx/2)/fBRCLK
                   = 64 / 2 / 25000000
                   = 1.28us

客户的 I2C 波形如下所示。
Δ I 为1.28usec。T1为 SCL 为2.1V (正向输入阈值电压)ΔT。

由于客户的波形响应缓慢、它相当于 tHIGHMIN 的值、因此无法判断它是否符合 tHIGHMIN 的要求规格。

请告诉我们:
•需要更快的波形响应?
•此波形是否有问题?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、

    我建议尝试通过以下任一方式清除波形:

    1. 降低线路上的电容
    2. 增加更强的上拉电阻。

    即使设计如您所示、仍能正常工作、我也不建议将其用于生产。 没有足够的裕量来确保误差的稳健性。

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evan-San、

    感谢您的支持。

    我将使用此信息联系我的客户。

    此致、
    Sasaki