This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2433:为什么要乘以0.97

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1123382/msp-exp430fr2433-why-multiply-to-0-97

器件型号:MSP-EXP430FR2433

大家好、

https://dev.ti.com/tirex/content/msp_academy_msp430_1_00_06_29/modules/msp430/msp430_timer_capture_training/msp430_timer_capture.html

signalFreq = (1000000 / sum) * 0.97; //calculate frequency (SMCLK/difference)

在该代码中、为什么要乘以0.97?

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    看起来、为了使所实现的信号频率值更接近输入信号的实际频率值、添加了乘以0.97。 使用调试器时会出现许多小问题、这可能会导致一些不准确的地方、并且该示例的开发人员可能只是将其包含在内、以使演示结果更准确。 在我看来、乘以0.97并不是您的设计中需要考虑或使用的东西。 如果需要、您可能需要插入不同 的调整因子以获得最准确的读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回答。

    此致、

    耶鲁李