This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:在 LF 模式下使用高于32.768kHz 的频率(FR2xxx)

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1121771/msp430fr2153-using-higher-frequency-than-32-768-khz-in-lf-mode-fr2xxx

器件型号:MSP430FR2153

各位专家、您好!

是否可以使用 MSP430FR2153 (FR2xx 系列时钟系统)将38.4kHz 晶体连接到 XT1?

我的客户希望进行 UART 通信、但要连接的器件固定为4800bps。 我们认为、如果我们向 ACLK=BCLK 输入38.4kHz 晶振、理论上我们可以以 TX=±0%、RX=±6.25%的误差率进行通信。 (这是晶体精度被忽略的情况。)

我从用户指南"注意:HF 模式配置中的 Xt1"中了解到输入不能超过40kHz。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、客户可以这样做。 这只能确保 TX 的低误差、但 TX 上会有高误差。

    我认为问题是客户是否会将外部晶体用于 SMCLK。  我 建议使用内部振荡 器、因为如果使用32.768以外的频率、PLL 可能不会锁定、因为我们仅在32.768kHz 时调整16MHz PLL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的回复。 我明白了。 感谢您的支持!

    此致、
    还不错