This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994IZVW 符号仍然不正确

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1120912/msp430fr5994-msp430fr5994izvw-symbol-still-incorrect

器件型号:MSP430FR5994

您好!

我想知道这篇文章中的符号/封装问题是否:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1077018/msp430fr5994-mistake-in-datasheet/3986248?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MSP430FR5994%252520symbol 

问题。 当前 Altium 符号脚本在7/25运行时与数据表不匹配。

-Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    让我为您检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好、 我检查了状态、但显然它尚未完成。  我联系了负责人、并将在更正后的符号更新后通知您下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis。 您可以确认 TI 的符号不正确、对吧? 数据表是否正确以及 TI 为 Altium 自动生成的符号是否不正确? 如果数据表错误或符号错误、这是我们目前的主要保持。 例如、在 ZVW BGA 封装中、B11为 AVCC1 (根据数据表)、而不是 P2.0_TB0.6_UCA0TXD... (按 TI 符号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我刚刚向负责的工程师提出了您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    已确认数据表正确、符号错误。

    我将在有符号更新可用时通知您、尽管听起来您在没有更新符号的情况下仍在继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:


    UltraLibrarian 链接应在2天内激活。