This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:校验和计算

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1123104/msp430fr5969-checksum-calculation

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好!

我正在该微控制器中处理一个计数器项目,项目已完成我们正在通过 MSP-FET 将程序从 CCS 刷写到微控制器,我们希望跟踪版本计算,以便我如何创建一个十六进制文件并在该项目中检查校验和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    您是在生产还是在程序中验证校验和?  

     TI MSP430链接器 可以计算 给定输出段的 CRC 值、并将其存储在存储器中以供程序访问。 您必须对链接器命令文件进行更改才能激活此文件。 更多信息请见《MSP430汇编语言工具手册》的第8.9节。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon

    我需要 对整个程序进行校验和、由于程序已完成、我们希望创建一个用于生产的十六进制文件、因此可以通过校验和验证程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    感谢您的解释。

    我不确定是否可以让 CCS 为您提供 MSP430的 CRC 值、该格式为人可读格式、 但 BSL-Scripter 工具可与 MSP-FET 和 CRC_CHECK 命令一起使用来计算 CRC 值。 一旦您知道预期值、您还可以使用相同的命令检查该值。

     更多信息、请参阅《BSL Scripter 用户指南》的第2.4.3节。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我使用的是 JTAG 编程方法、此设计是固定的、是否有任何可能的方法来计算 JTAG 编程方法中的校验和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    据我所知、使用 BSL-Scripter 以外的工具的 MSP-FET 不支持这一点。 根据设置的不同、可以通过回读存储器和 CRC/校验和计算来完成代码验证、但这些不会向用户公开。 这也是与您讨论的不同的用例、因为它只是验证 提供的固件是否已正确编程。 检查是否加载了正确的软件版本不会有用。

    如果您可以尝试另一个编程器、Elpotronic FET-Pro430确实支持 JTAG、并且具有一些 CRC 计算选项、这些选项显示您可以与之比较的原始值(请参阅此线程)。

    此致、
    Brandon Fisher