This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2333:msp430G2333上的 Code RTOS

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1122582/msp430g2333-code-rtos-on-msp430g2333

器件型号:MSP430G2333

你(们)好

我想在 RTOS 中对 MSP430G2333进行编码。 因为我需要同时进行 I2C 通信和一些其他按钮中断。 您能建议一种为 MSP430G2333进行 RTOS 编码的方法。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 RTOS、但您会发现只有256字节 RAM 存在问题。 每个任务都必须有自己的堆栈、至少有足够的空间来保存其状态。 添加任务代码和中断堆栈帧的要求、您可能能够支持3个或4个任务。 如果您幸运的话。

    您可以在没有 RTOS 的情况下执行 I2C 和按钮中断。 因此、您可能需要进一步思考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 David 提到的、这样一个低内存器件上的 LDO 是不可取的、对于这种类型的任务来说完全没有必要的。 我们目前还不支持此器件的任何类型的 RTOS。  

    请查看我们的 I2C 和 数字输入中断 示例代码示例。