This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5739:电流消耗过高-示例项目是否存在基准电流?

Guru**** 2792335 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP-EXP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1122032/msp-exp430fr5739-current-draw-too-high---are-there-benchmark-currents-for-example-projects

器件型号:MSP-EXP430FR5739
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

您好!

我一直在使用上述器件为新产品编写代码。  从功能上讲、该器件还可以、但我的代码几乎一直都在 LPM4中、这会导致2.4mA 的电流消耗。  这太高了、不可能是正确的。  我已经尝试过很多示例项目、它们都像这样消耗大量电流。

我还无法使用 EnergyTrace、因为出现错误消息 "与 FET USB1"进行通信时出错"。  电路板上的所有跳线都存在、但无论它们是否存在、电流都不会发生太大的变化。

您是否有针对此电路板可用的特定示例项目的"预期"电流(以便我可以对其进行测试)、或者是否可以为我测试它们?

我在 VCC 跳线上使用100mA 范围的 Keysight 34450A。

您能告诉我为什么 EnergyTrace 对我不起作用吗? 我尝试更改设置、但似乎什么都不起作用?

谢谢你

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据"MSP 调试器"(SLAU647O)表1、MSP-EXP430FR5739不支持(任何形式的) EnergyTrace。

    请务必拔下任何不需要的跳线,特别是 J3 (“桥接器”)上的 TXD/RXD。 您可能需要 MSP_PWR、但不需要 RF_PWR。 另外、确保(在代码中) P2OUT.7=0、这是因为它为加速计供电。

    您没有提到任何特定示例、但一些 LPM 示例将所有引脚设置为输出、这可能会导致总线与特定 Launchpad 提供的任何"额外"冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才尝试了示例 msp430fr57xx_lpm4.c:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AGa.SjW1EMaQNOfDToQg9Q__IOGqZri__LATEST

    移除 TXD/RXD 跳线会将功耗从335uA 降至7uA [Fluke 79-III 在 J3-VCC]上测量]。

    [编辑:工具->EnergyTrace 灰显、符合表1]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bruce。  您说得非常对、我仔细检查了所有明智的事情、仔细检查了该系统、看看是否有任何赠品(PIC 开发板的开发板上的 MCU 轨上有一个电位器、用于测试模拟输入!  我将 P2.7驱动为低电平、与连接到加速器的其他两条线路相同。  我不喜欢责怪套件、但我只需要一个已知项目或二进制文件来测试我的电路板、以确保它没有某种故障。  我将在您的下一个帖子中试用该帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce 你是一颗明星。  这正是我所需要的。  使用该工程的库存编译器设置、在开发板上使用~322µA (跳线就地)和6µA (移除跳线)。  电路板没有问题...只有工程师!... 我现在有一个起点。  非常感谢。