This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:定时器 TACCR

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1121358/msp430g2744-timer-taccr

器件型号:MSP430G2744

大家好、

我的客户有如下问题。

  1. 关于计时器 A3、它们计划使用300us 的时钟、并且它们使用的中断是 TACCR2 CCIFG。 执行图中的时序图。 12-3 TACCR0 CCIFG 时序也适用于 TACCR2 CCIF? (如所示、如果 TACCR0被 TACCR2取代、时序图是否仍然适用?) 如果没有、您能否提供 TACCR2 CCIFG 的时序图?
  2. 要计算设置 TACCRx 的值、以下值是否正确? 如果不是、您能否提供正确的公式?
    1. TACCRx + 1 =用户所需 的周期[sec]/定时器时钟频率[Hz]

此致、

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、

    1.是的、UG 中的图12-3也适用于 TACCR2 CCIF。

    2.定时器处于增模式或减模式是正确的。  

    此致、

    现金 Hao