This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:USBMSC 正在更新介质

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1121599/msp430f5529-usbmsc-updating-mediainfo

器件型号:MSP430F5529

您好!

我想在如何进行 Mediainfo 更新方面寻求一些帮助。

我只是 USB 编程的乞丐。 I 寄存器 CDC 和 MSC 端点。 通过 FatFs 更新文件使用 CDC。 在首次读取时、Linux 正确读取文件内容、但我得出结论、应该在以后通知 API 文件已被更改。  

我想问一些帮助、如何向系统通报这一变化。

提前感谢您、

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    这种类型的功能需要添加到您的文件系统软件(FatFs)和应用程序代码中。 除此之外、您可以执行 changelog 文件、但这似乎很麻烦。  

    MSP430 USB API 只处理 USB 堆栈和数据传输。 您的应用程序应确定要传输的数据是否正确、或者是否是最新的数据。 有关  MSC 实现的更多信息,请参阅《MSP430 USB 程序员指南》(位于 www.ti.com/.../MSP430USBDEVPACK 内)的第8节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

    感谢您的指导。 我需要一些时间来修改我的代码。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

    我已根据程序员指南中的说明修改了程序。 不幸的是、更糟糕的是、它在第一次写入后被阻止-没有更新。 您能不能看一下相关代码、我不确定我对方向的理解是否正确。

            switch (USB_getConnectionState())
            {
                // This case is executed while your device is enumerated on the
                // USB host
                case ST_ENUM_ACTIVE:
    
                    USBMSC_processMSCBuffer(); // Handle READ/WRITE cmds from the host
    
                    // Every second, the Timer_A ISR sets this flag.  The
                    // checking can't be done from within the timer ISR, because it
                    // enables interrupts, and this is not a recommended
                    // practice due to the risk of nested interrupts.
                    if (bDetectCard){
                        USBMSC_checkMSCInsertionRemoval();
    
                        // Clear the flag, until the next timer ISR
                        bDetectCard = 0x00;
                    }
    
                    if (bCDCDataReceived_event){
    
                        // Clear flag early -- just in case execution breaks
                        // below because of an error
                        bCDCDataReceived_event = FALSE;
    
                        count = USBCDC_receiveDataInBuffer((uint8_t*)message, 32, CDC0_INTFNUM);
    
                        USBCDC_sendDataInBackground((uint8_t*)message, count, CDC0_INTFNUM, 1);
    
                        for( i = 0; i < count; i++) {
                            strcat((char *)command, (char *)&message[i]);
                            if ( message[i] == '\x0D' ) command_received = TRUE;
                            strcat((char *)command, (char *)"\x00");
                        }
                    }
    
    
                    if (command_received) {
    
                        command_received = FALSE;
    
                        f_mount(0, &FatFs);
                        fr = f_open( &fd, filename, FA_WRITE);
                        f_stat( filename, &fi );
                        f_lseek( &fd, fi.fsize );
                        if ( fr == FR_OK ) {
                            f_write( &fd, command, strlen((const char *)command), &nob_written );
                            f_sync( &fd );
                            fr = f_close( &fd );
                            }
                        f_mount(0, NULL);
    
                        *command='\x00';
    
                        mI.mediaPresent = USBMSC_MEDIA_PRESENT;
                        mI.mediaChanged = TRUE;
                        mI.writeProtected = 0x00;
                        disk_ioctl(0,GET_SECTOR_COUNT,&mI.lastBlockLba);
                        mI.bytesPerBlock = BYTES_PER_BLOCK;
                        USBMSC_updateMediaInformation( 0, &mI);
                    }
    
                    break;
    
    
                // These cases are executed while your device is disconnected from
                // the host (meaning, not enumerated); enumerated but suspended
                // by the host, or connected to a powered hub without a USB host
                // present.
                case ST_PHYS_DISCONNECTED:
                case ST_ENUM_SUSPENDED:
                case ST_PHYS_CONNECTED_NOENUM_SUSP:
    //                __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE);
                    _NOP();
                    break;
    
                // The default is executed for the momentary state
                // ST_ENUM_IN_PROGRESS.  Usually, this state only last a few
                // seconds.  Be sure not to enter LPM3 in this state; USB
                // communication is taking place here, and therefore the mode must
                // be LPM0 or active-CPU.
                case ST_ENUM_IN_PROGRESS:
                default:;
            }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    通过遵循 USB 库中的 MSC 示例/交叉检查、尝试返回到已知正常状态。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACRg-lXAVWco7CfffvwKsg__IOGqZri__LATEST