This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2001:MSP430F2001

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1120371/msp430f2001-msp430f2001

器件型号:MSP430F2001
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIF

你(们)好

这个论坛的新内容

将 MSP430F2001作为2线制 JTAG 通信(Spy-Bi-Wire)连接 到 MSP-FET430UIF 并使用 CCS 版本:11.2.0.00007。

从 CCS 获取错误:

连接到目标时出错:
未知设备

调试器电源指示灯亮起、模式指示灯闪烁、直到错误出现、直到按下 CANCEL (取消)。

已为接线加油-一切正常

众所周知、MSP430F2001TM 与使用窗口操作 XP 和闪存编程器编程时一样出色。

在 Windows 10上运行 CCS 版本:11.2.0.00007 -可以在器件驱动程序中看到调试器-

它们是否是需要安装的特定驱动程序?

是否有任何关于使此调试 I/F 正常工作的建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需添加...

    MSP-FET430UIF 和使用 CCS 版本:11.2.0.00007 将 O/K 用作到 MSP-FET430UIF 的4线连接。

    那么、它与 MSP430F2001的2线制有关吗?

    TNAKS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我不认为这是驱动器问题、因为您可以让它使用4线。  

    您如何为器件供电? 您的系统是否与 MSP430硬件工具 文档(如下所示)中的参考原理图相匹配?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    按照图示检查布线、并按预期进行检查。

    已经使用 PCB 电源和 Bebuggger 电源进行了测试-两者都是3V3、遗憾的是两者都提供了相同的错误消息。

    只需注意 IAM、使用程序的简单示例来测试此设置- LED 闪烁

    我们 PCB 上的 P1.0有一个连接到接地的 LED -那么应该闪烁吗?

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 FET 电源时:系统需要多少电流。 MSPFET 只能提供100mA 电流。

    使用目标电源时:您是否将 VCC_TARGET 连接到了系统3V3电源轨?

    您有 LaunchPad 吗? 如果是、请尝试将 MSPFET 连接到 launchpad 以查看您的 FET 是否与之配合使用。 MSP 调试器文档中提供了更多详细信息:

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan、

    很棒的想法,但是不幸的是我没有一个可以使用的 Lauchpad,看起来他们都缺货了

    已经取得了一些进展、但得出的结论是 MSP-FET430UIF 调试器是我的问题所在。

    使用 Windows XP 可以连接到“请参阅设备”和“闪存程序”新代码-全部正常。

    完成此操作后、转到 Windows 10 PC、MSP-FET430UIF 作为4线制 JTAG 连接、外部3V3电源如下所示:-

    您可以使用闪存和 CCS 来查看 MSP430

    但不幸的是、一旦我对器件重新编程、我就无法重新获得与器件的连接。

    基本上认为 Windows10不支持我的 MSP-FET430UIF 调试器版本?

    是否可以更新 MSP-FET430UIF 调试器中的 F/W 以支持 Windows 10?

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    您能否确保电缆 为20cm 或更小、并且在目标复位线路上具有1nF (1000pF)电容? 使用较长的电缆有时会导致问题。  

    此外、实际上不再建议使用 MSP-FET430UIF、因此您使用较新的 CCS 可能会出现问题。 您是否有机会尝试使用较旧的 CCS 版本?

    此致、  

    Henok