This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2230-EP:精确的微控制器选择?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1121280/msp430g2230-ep-accurate-microcontroller-selection

器件型号:MSP430G2230-EP
主题中讨论的其他器件:MSP430G2230

我基本上将该微控制器用作不同微控制器的协处理器、并希望确保我在这里选择的选项是正确的。  

以下是我的需求:

1.在 UART RX 活动上唤醒 MSP <-不需要错过任何以9600波特触发唤醒的字节

2.在 RX 活动时触发一个中断引脚

3.通过 I2C 将"缓冲"接收的 UART 数据重新托管到主处理器。  

4. 发送 I2C 数据后返回休眠状态

5. 3.3V 电源

根据以上需求、是否选择了正确的 MSP? 非常感谢您提供的所有反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    因此、您选择的器件没有 UART 功能、只有 SPI 和 I2C。  

    是的、我们确实有很多可以执行这些指令的 MCU。  

    正在特别寻找 EP 级 MSP430? 让我们尝试为您找到一个替代方案。

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henok、非常感谢您的帮助!  

    我不确定 EP 代号是什么、我们不太可能明确需要它。 我正在查看 MSP430系列、因为它具有低功耗 UART、因此无论您建议使用哪种类型的器件来完成上述任务、我都乐意接受这些类型的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    EP 符号表示增强型产品。 本质上、这意味着与原始 MSP430G2230相比有一些增强功能、例如更宽的工作温度范围。  

    如果您不需要此功能、我建议查看 MSP430G2203 (无 ADC)、 MSP430G2233、 MSP430G2253

    此致、  

    Henok