This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2230:HBM 和 CDM 信息

Guru**** 2924790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1121118/msp430g2230-hbm-and-cdm-information

器件型号:MSP430G2230

您好!

客户希望查看 器件的 HBM 和 CDM 信息、请提供该信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    对于 MSP430G2230、认证包括高达以下标准的组件级 ESD 测试:

    • HBM:2000V
    • CDM:500V
    • MM:200V (仅供参考)

    本应用报告提供了有关如何执行此测试的一些详细信息、以及有关系统级 ESD 建议的一些信息: https://www.ti.com/lit/slaa530

    此致、
    Brandon Fisher