This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:关于 LPM4上的 RTC、WDT 和 VLO

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1120710/msp430fr2153-about-rtc-wdt-and-vlo-at-lpm4

器件型号:MSP430FR2153

各位专家、您好!

在 LPM4期间、是否可以使用 VLO 作为源来驱动 RTC 和 WDT?

我的客户正在考虑将 MSP430用于低功耗产品。 就我们已经测试过的情况而言、我们已经确认 RTC 和 WDT 在 LPM4期间将 RTC 和 WDT 的源设置为 VLO 时工作。 就 UG 而言、由于在 LPM4期间可以驱动 VLO、因此似乎不会切换到 LMP3。

但是、从数据表中"表6-1。 运行模式"、指出在 LPM4期间 WDT 和 VLO 关闭、因此我们要确认这一点。

此致、
还不错

e2e.ti.com/.../msp430fr235x_5F00_RTC_5F00_RTC_5F00_VLO_5F00_LPM4.ce2e.ti.com/.../msp430fr235x_5F00_WDT_5F00_VLO_5F00_LPM4.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您应该能够在 这些器件中使用 VLOCLK 和 RTC、一直到 LPM4。

    《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南 》提供了 VLOCLK 处于激活状态的可能条件、具体包括通过 LPM4关断。  

    数据表的表5.7甚至显示了 RTC 从 VLO 拉低至 LMP4时的电源电流。 与禁用 VLO 相比、这将略微增加电流消耗。 在这种情况下、VLO 处于活动状态、因为您有一个外设(RTC 和/或 WDT)请求 VLO。 这不是 LPM4在所有内部时钟被禁用时的"真实"情况、因此为什么表6-1显示 LPM4中的 VLOCLK 关闭。  

    WDT 专门具有失效防护模式、可防止禁用它所使用的时钟。 在这种情况下、它是 VLOCLK、对于 RTC、您始终保持活动状态。 因此、只要该时钟处于活动状态、您就应该从两者都获得正常行为、实际上、如果 WDT 处于看门狗模式、您根本就无法关闭 VLOCLK。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brandon Fisher、

    感谢您的支持。 我明白了!

    此致、
    还不错