This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5992:低功耗加速器(LEA) RAM 分配

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5962, MSP430FR5992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1120887/msp430fr5992-low-energy-accelerator-lea-ram-allocation

器件型号:MSP430FR5992
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5962

大家好、

我们已从使用 MSP430FR5962转向 使用 MSP430FR5992。  

在5962上编译我的代码时没有问题。 但是 、在5992上进行编译时出现内存错误。  

两个 MCU 之间的唯一区别是 LEA 和分配给 LEA 的 RAM。  4K 的 RAM 分配给 LEA。  

IDE (CCS 11)中是否有方法告知编译器、像往常一样使用 LEA RAM。 或任何类型的权变措施?  

MCU 中由于供应链而发生开关的原因、因此我们无法恢复原始状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arbab

    您需要修改链接器文件、以便不为 LEA 保留 RAM 的该部分。 或者、由于这些器件共享数据表、唯一的区别是 LEA 集成、因此您可以为 MSP430FR5962器件编译并将其加载到 MSP430FR5992上。 CCS 将向您发出警告、指出器件错误、但您的程序应正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真棒、让我的直觉也得到验证感觉很好。  

    希望我不必再回到一个新的潜在问题。