This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:每个温度下 LPM0的电流消耗

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1120133/msp430fr2153-current-consumption-of-lpm0-at-each-temperature

器件型号:MSP430FR2153

各位专家、您好!

您是否有关于 LPM0在25°C 以外温度下的电流消耗信息?

即使只是粗略估算、它也会非常有用、尤其是在85°C、8MHz、VCC=3.0V 时。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们仅提供了典型电流在25°C、3.0V 时为324uA 、在 DS 上为8MHz

    >>即使只是粗略估算、也会非常有用、尤其是在85°C、8MHz、VCC=3.0V 的条件下。

    我个人估计、在85C ~95C、3.0V 和8MHz 时、电流为~345uA。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东、您好!

    感谢您的支持。 我明白了。

    此致、
    还不错