This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6746:XT1故障条件

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1116302/msp430f6746-xt1-fault-condition

器件型号:MSP430F6746

您好!

我收到了客户关于 XT1故障条件的问题。
根据用户指南第5.2.12节中的注释、XT1振荡器停止后、XT1故障信号被置位。

这是否意味着故障逻辑只需检查振荡器是否工作或停止?
例如,没有检查错误/抖动?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表指示故障频率10-10000Hz。 在该范围内 、将设置故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您的回复。
    此项目现已关闭。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎