This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:我的 TI 器件的电流消耗过大。 可能我有一些零部件有故障或中国爆震。

Guru**** 1829660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1119666/msp430fr4133-i-have-ti-parts-that-are-drawing-way-too-much-current-might-i-have-some-that-are-faulty-parts-or-chinese-knock-offs

器件型号:MSP430FR4133

我有一卷 MSP430FR4133IG56 引脚控制器。  它们的电流消耗约为0.3mA 、而我直接从 TI 网站订购的同一器件的电流消耗约为7uA。  如何确定我是否有一系列故障器件或中国爆震?

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    配置是否完全相同? 相同的硬件和相同的代码?  

    对于 LPM0、300uA 可能是合理的、对于 LPM3、7uA 可能是合理的(看起来有点高)。 无论如何、请分享有关器件处于 LPM 状态以及可能消耗功率的任何其他资源的更多详细信息。  

    调试器是否在运行? 这将消耗电流。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在做更多的测试、多花几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的更新。 如果您需要更多支持、请发帖回帖。 如果该线程自动锁定(在延长不活动状态后可能发生)、只需打开一个新的线程并引用该线程。  

    Evan