This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5502:MCU MSP430F5502的代码上载和调试所需的硬件工具(开发板)

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5502, MSP430F5529, MSP-FET, MSP430F5510, MSP430F5509, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1120245/msp430f5502-hardware-tools-dev-board-required-for-code-upload-and-debugging-of-mcu-msp430f5502

器件型号:MSP430F5502
主题中讨论的其他器件: MSP-TS430RGC64USBMSP430F5529MSP-FETMSP430F5510MSP430F5509

您好!

我们已经为 我们的产品开发之一最终确定了微控制器 msp430f5502。

但在 msp430f5502的产品页面上、我们找不到任何用于固件开发的 LaunchPad。

我们遇到了这个 MSP-TS430RGC64USB
(MSP-TS430RGC64USB -适用于 MSP430F5x MCU 的64引脚目标开发板)。

那么、上述开发板是否足以将代码上传到目标 MCU 并执行调试工作、或者我们还需要 MSP430UIF?

如果是、那么 MSP430UIF 不可用、我们应该使用什么替代方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该购买5529 LP https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP 。 它将 MSP430F5529作为板载目标器件、与5502完全兼容、但无论如何、LP 可用于断点调试以及由 SBW 更新到板载器件(5502)的固件。

    如果您必须使用能量跟踪功能、并且目标器件的工作电压与3.3V 不同、那么您应该购买 MSP-FET www.ti.com/.../MSP-FET

    如果 USB 将在5502上上线、则固件下载可在出厂预装 HID BSL 中使用、无需任何额外的硬件工具。 但是、在此设置中无法进行断点调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zrno soli、感谢您的宝贵回答

    我在  "https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP "产品页面的支持器件列表中找不到 MSP4305502 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="508658" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp430-low-power-microcontrollers-forum/1120245/msp430f5502-hardware-tools-dev-board-required-for-code-uploading-of mcus-msp430f5502]MSP43041573在  https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP 的" 器件列表中找不到"报价单"15473"。

    不相关。 5529 LP 可与所有 MSP430 SBW 器件配合使用。 现在、我将其与 MSP430F5510 (属于同一550X 系列)配合使用。

    这是我的550X USB 分线板...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    仅为 MSP430F5509提供目标板。

    MSP-TS430RGC64USB 的封装中没有 MSP430F5509目标 MCU。 因此您需要单独购买 MSP430F5509目标 MCU

    在仿真器(FET)上、您可以按 zrno soli 的注释方式购买5529 LP www.ti.com/.../MSP-EXP430F5529LP。LP 上有 ezFET 可用作仿真器。

    另一方面、MSP430F5509是 F5529的较小版本。这两个器件之间的功能不同、但具有 Slimar。

    如果需要、您可以在5529 LP 上开发代码并将代码移植到 MSP430F5509 (您自己的电路板)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoding、

    MSP430F5509 是指  MSP430F5502?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 zrno soli 和 Xiaodong LI 为您提供及时的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我看到您的目标是64引脚550X 器件。 请注意  ,首先检查器件勘误表(www.ti.com/.../slaz293ac.pdf),因为对于64引脚器件,有 PORT16问题...

    在器件启动期间、所有 GPIO 引脚应处于悬空输入状态。
    由于这个错误、某些 GPIO 引脚在引导代码持续时间内被驱动为低电平
    器件启动期间执行
    ...

    我从未使用过64引脚550X、因此、如果您安排在使用的引脚上默认状态为低电平、这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将会处理这个问题。

    谢谢你