This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:USS 设计连接入门

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1116659/msp430fr5043-getting-started-to-connect-uss-design

器件型号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043EVM430-FR6043

您好!

我希望使用 USS 设计中心来评估 MSP430FRFRAM 的性能。 我应该如何开始? 我是否必须使用 MSP430FRFRAM 的库并将其移植?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    您可以在 EVM430-FR6043中评估 FR5043 USS 性能、除了 LCD 外、它们保持不变。  

    然后、您只需对将 USS 软件从 FR6043移植到 FR5043进行少量更改即可。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    我也尝试过相同的 I2C 引脚、但我无法连接到 USS。 测量和算法运行良好、但仍无法连接到软件。 我还在设置中选择了 MSP430FR5043定制 PCB。

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    我向您发送了一封私人邮件、即离线支持。

    谢谢!

    此致

    Johnson