This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:Launchpad 不再工作

Guru**** 2811865 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, MSP430F1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1118965/msp-exp430g2-launchpad-not-working-anymore

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件: TUSB3410MSP430F1612

您好!

我有一个 MSP-EXP430G2 Launchpad 板(eZ430)、它停止工作。


这种情况在大约1年时间内未使用、当我尝试现在使用并在 PC 中连接电缆时、电路板未被识别、也未被枚举为 USB 器件。

我在论坛中寻找类似的问题、但没有找到解决方案。

我检查了电路板、并指出从 MSP430F1612到 TUSB3410的12MHz 时钟工作、TUSB3410的引脚9 (RESET)电压大约为3.4V。

我进行了另一项测试:我将 VCC 连接到 TUSB3410的引脚5 (PUR)、然后电路板被识别为 USB 器件(TUSB3410启动器件)、如下图所示。 但是、当我从引脚5断开 VCC 时、USB 会断开连接。

[15342.637227] USB 1-1.1:使用 EHI-PCI 的全新全速 USB 器件编号20
[15342.763828] USB 1-1.1:找到新的 USB 器件、idVendor=0451、idProduct=3410、bcdDevice=1.00
[15342.763844] USB 1-1.1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
[15342.763850] USB 1-1.1:产品:TUSB3410启动器件
[15342.763854] USB 1-1.1:制造商:德州仪器
[15342.763858] USB 1-1.1:序列号:TUSB3410         
[15342.765444] ti_USB_3410_5052 1-1.1:1.0:检测到 TI USB 3410 1端口适配器转换器
[15342.767113] ti_USB_3410_5052 1-1.1:2.0:检测到 TI USB 3410 1端口适配器转换器
[15342.767340] USB 1-1.1:TI USB 3410 1端口适配器转换器现已连接到 ttyUSB0
[15347.131245] USB 1-1.1:USB 断开连接、器件编号20
[15347.131735] ti_USB_3410_5052_1 ttyUSB0:TI USB 3410 1端口适配器转换器现在已从 ttyUSB0断开连接
[15347.131781] ti_USB_3410_5052 1-1.1:2.0:器件已断开连接

我认为这可能是由 EEPROM 或 MSP430F1612中的固件损坏引起的。

有人有相同的问题? 有一种方法可以解决它?

此致、

Luan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Luan

    我在 MSP-EXP430G2ET 硬件设计文件中查看了 MSP-EXP430G2ET_Schematic.PDF

    没有 MSP430F1612、仿真器的 MCU (eZ430)为 MSP430F5528IRGCT。

    您能否评论一下 MSP430F1612和 TUSB3410的用途?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这个问题。 我的板是 MSP-EXP430G2 (没有 ET)。
    文档如下: https://www.ti.com/lit/ug/slau318g/slau318g.pdf


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Luan  

    请查看  MSP  调试器用户指南(修订版 o)

    我想  MSP-EXP430G2上使用的 ezFET 就是 图6。eZ430仿真 IP 在第9页。

    您能否检查此 UG 是否能帮助您对 MSP-EXP430G2连接进行响应?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    是的、我的是图6中的那个。 但是 UG 对我没有帮助。

    我认为我的电路板在某种程度上被欺骗、使 TUSB3410不从 EEPROM U5加载固件、也不设置 USBCTL 寄存器中的 CONT 位。

    EEPROM 可能已损坏或数据丢失。 有一种方法可以测试 EEPROM 是否正常工作、或者是否存在 MSPF1612中的问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Luan

    是否可以检查 USB 端口是否为 USB3.0?如果是、请检查 PC 上是否使用 USB2.0端口

    请检查您的 PC 上是否已识别 USB 设备

    然后、请安装 FET 驱动程序

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    我正在使用 USB 2.0端口。 我安装了驱动程序,但设备未重新配置。

    此致、

    Luan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Luan

    请检查您的 PC 上是否已识别 USB 设备?

    如果 PC 无法识别 USB 器件、我不知道如何解决 MSP-EXP430G2 Launchpad 问题

    谢谢!