This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:MSP430FR2155

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1120151/msp430fr2155-msp430fr2155

器件型号:MSP430FR2155

你(们)好  

我对编码有疑问。

是否可以在 ISR 例程中发送 i2c 请求?

换言之、程序已经在 ISR 中、并 将发送请求触发另一个 ISR。

我尝试过、但在我看来、只需在此处与 TI 专家确认即可。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ming

    可以。您可以在中断处理中运行代码。

    可以在一个中断处理中触发另一个 ISR、因为 MSP430系列支持中断嵌套。

    在这种中断嵌套应用程序中、请注意中断优先级问题、第5章中断比较控制器(ICC)特性被重新指令。 (不必须)

    谢谢!