This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:MSP430F5310输入引脚最大电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1119228/msp430f5310-msp430f5310-input-pin-maximum-voltage

器件型号:MSP430F5310

我们将 MSP430F5310部件用于我们的项目之一。 本产品由电池供电、12V 适配器用于充电。 使用 LDO 供电的 MSP430、连接在电池和12V 的公共点、因此如果有电池、它将获得3.3V 电压或12V 电压。 我们必须感应 MSP430的12V 电压。 我们能否使用电阻分压器将12V 连接到 MSP430的任何模拟引脚。 由于在 MSP430上电之前会出现12V 电压、因此引脚或 IC 是否会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能在 GPIO 引脚上放置12V 电压。 实际上、绝对最大值是 Vdd + 0.3V。因此、如果 Vdd 为0、则引脚上最多可以放置0.3V。如果您确实在 Vdd 为0时对引脚施加电压、 您将通过 ESD 二极管为芯片加电、这可能不是您想要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith 在这里回答正确。  您可以通过电阻分压器对信号进行分压、但问题是如果存在电压但 VCC 仍然为0V、则会重新为 MSP430供电。  

    您期望的时间范围是什么?  它只是 LDO 的传播延迟还是更长的延迟?  

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用电阻分压器。 时间范围只是 LDO 的传播延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在 Vdd 之前存在12V 电压、则可以预期在12V 电压的短时间内为器件供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、它由 LDO 通过12V 输入供电。 将出现 LDO 延迟。 它是否正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ancy、

    它不容易预测。 如果您的12V 信号上的 LDO 延迟和上升时间导致电阻分压器在任何时候都大于 Vdd+0.3V、则理论上可能会对器件造成损坏。 如 Keith 和 JD 所述、更有可能的是、您会通过这些 ESD 二极管看到器件的反向功率、这可能会也可能不会导致某些奇怪的行为。  

    如果您想确定 是否会发生这种情况、可能需要并排探测 ADC 输入和3.3V LDO 输出、并查看电压电平在启动时的相对情况。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有得到使用 ESD 二极管的概念。 请您详细解释一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有引脚都具有从每个引脚到 Vdd 电源轨的二极管、用于分流 ESD 电压。 在正常运行中、它们被反向偏置。 如果引脚上的电压超过 Vdd、则二极管正向偏置、电流将从引脚流向 Vdd 电源轨。 这将提高 Vdd 电源轨上的电压、从而达到打开芯片的电平。 在任何情况下、它都以异常模式运行、可能会发生任何数量的不良情况。