This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:具有更多存储器的替代产品

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041, MSP430F6745A, MSP430FG6425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1120002/msp430i2041-alternative-with-more-memory

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件: MSP430F6745AMSP430FG6425

大家好、

我叫 Simeon Aleksandrov、是 TI Benelux 的 FAE 实习生。

我们正在寻找  MSP430I2041的替代产品。  我们需要更高的闪存和 RAM、但是、我们希望保留4通道24位 Σ-Δ ADC。

我能找到的最接近的替代方案是 MSP430F6745A、但这是一个相当高端的器件、您能给我一个更好的建议吗?

 

此致、

Simeon Aleksandrov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simeon:

    根据您的要求、我同意您最接近的选择。 您可以通过我们 在 TI.com 上的参数搜索来确认这一点。  

    MSP430I2041是我们计量 MCU 的最高端产品、 MSP430F6745A 位于多相计量 MCU 的低端产品上、 但两者之间在引脚数/封装尺寸、外设类型和外设计数方面存在很大差异 、例如 I2C、SPI 和可用 GPIO 的数量。  

    如果他们不需要这些额外的特性并且能够降低他们的闪存/RAM 要求、 那么 MSP430I2041  将是更好的选择。  

    还有一些具有16位 Σ-Δ ADC 的附加选项、例如 MSP430FG6425、但它们与我们的多相计量 IC 相比、与 MSP430I2041相比、仍然更具可比性。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    非常感谢您在这里的解释! )

    此致、

    Simeon Aleksandrov