This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:与旧版本软件的兼容性

Guru**** 2509855 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1118918/msp-exp430g2-compatibility-with-older-version-software

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件: MSP430G2211

MSP430 LaunchPad (MSP-EXP430G2)与 Code Composer Studio 版本5.1.0.09000兼容。  我可以在较新的 LaunchPad 上运行它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid、  

    您使用的是哪个 SDK 版本? 请注意、CCS 5.1.0.09000已于2011年发布。 MSP-EXP430G2用户指南最后一次修订是2018-2020年。  

    您在尝试时是否遇到任何错误? 我会尝试首先运行一个简单的代码示例。

    此致、

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henok、您好、感谢您回复我的查询。  我还没有安装软件、也没有购买 launchpad。  我正在研究木制齿轮时钟的制作以及 PCB 的设计和生产。  我发现有人使用 MSP430G2211芯片为钟摆动编写并提供了一些代码、并想让它尝试使用定制构建 PCB 进行重现。  他说、他使用版本5.1.0.09000使用 grace 编写代码...因此、我的问题是有原因的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid、  

    我明白了。 您可以在此处附加一个指向源代码的链接吗?

    因此、要考虑的最大因素是使用的 SDK 版本。 CCS 版本(5.1.0......)只是 IDE、任何 SDK (新旧)都可以在旧版 CCS 中工作。 以下是过去 SDK 的发行说明。  

    我认为这应该可行、但我建议尝试将开源代码更新到最新的 SDK、以便您的 LaunchPad 将运行最新的软件实施。  

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、您可以选择 Henok

    https://www.instructables.com/A-wood-gear-clock-with-a-unique-drive-mechanism/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid、  

    因此、在与团队成员接触后、我发现我们在一段时间前就停止了对 Grace 工具的支持。 因此、您为何无法在任何 TI.com 登录页面上找到 Grace、而只能找到十多年前的旧 PDF。  

    查看代码、我无法准确判断它是哪个 SDK、但它看起来可以通过我们最新的 SDK 重现。 如果 Grace 工具是此项目的主要方法、则很遗憾、这不起作用。

    此致、  

    Henok