This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:XT1高频晶振选择#2

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1119472/msp430fr2355-xt1-high-frequency-crystal-selection-2

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我之前问过类似的问题、对于12MHz 晶体。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1117924/msp430fr2355-xt1-high-frequency-crystal-selection

现在客户要求24MHz 晶体。
频率:24MHz
频率 容差:+/- 15ppm
温度 容差:+/- 22ppm
老化:+/- 5ppm/年

根据前面的答案、我认为这款24MHz 晶体对于 FR2355来说是可以的、但请仔细检查。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据表5-4。 DS 的 XT1晶体振荡器(高频)、24MHz 晶体适用于 FR2355

    我认为这里的 ppm 级别容差应该是可以的。

    谢谢!