This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:RTC 值在几天后漂移、没有主电源

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1116026/msp430f67791a-rtc-values-drift-after-few-days-without-main-power-supply

器件型号:MSP430F67791A

尊敬的 MSP Champs:

我的案例是:

1. AUXVCC3的硬件连接:

复位后、软件初始化 AUXVCC3一次:

//使能充电器与外部纽扣电池一起为备用子系统供电
AUX3CHCTL = AUXCHKEY + AUXCHC_1 + AUXCHV_1 + AUXCHEN;

3.设置 RTC 时间和日期值

4.卸下主电源 DVCC。 因此、关闭除包括 RTC 在内的备份系统之外的整个 MCU。

5. 2天后,重新连接主电源,使用 DVCC 再次为电路板加电。 现在、我注意到 RTC 的交货周期是3秒、以系统时间为基准。

根本原因是什么? 如何进行检查以进行验证? 以及如何解决?

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    遗憾的是、RTC 产生的漂移是晶体偏移误差造成的。  如果晶振由于任何原因(包括温漂或电容的轻微差异)而关闭、RTC 上的时间将与系统时间不同。 我想请大家参考 TRM 中的"25.3.8校准"部分、其中讨论了晶体偏移误差、以及如何计算校正因数以将 RTC 设置为正确的值。  如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Kyle Holub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    感谢您的建议。

    我将对此进行研究。 我会随时为您发布。

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    我还有几个问题。

    问题1. 如果我无法使 RTCCLK 引脚上的 RTC 时钟输出可用、我可以  使用 ACLK 输出吗? 虽然 RTC 和 UCS 都来自 XT1 32KHz。 但是、由于它们使用不同的时钟电路(例如预分频器)、因此结果不准确。

    问题2. 是否有任何应用手册或示例代码?


    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    在此 器件上、您可以使用两个 RTCCLK 引脚:P11.5和 P8.1。  如果您在使用这些引脚的 RTC 输出时遇到问题、我在 (2.)中附加了一个链接、我认为这会有所帮助。  您只能在 P11.5和 P8.1上输出 RTC 时钟。  但是、根据您尝试执行的操作、使用 ACLK 可能就足够了、因为它来自同一个晶体。  您尝试使用时钟的目的是什么?

    这里是指向该特定器件的一些示例代码的链接。  它包括 RTC 示例以及 msp430f577xA_ta2_08.c 和使用 ACLK 的其他几个示例。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devices=MSP430F67791A&node=AIMlroNX-qL3fG3O25.8gg__IOGqZri__LATEST

    此致、

    Kyle Holub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    我需要进行晶体偏移校准。 根据 TRM (晶振偏移误差的24.2.7实时时钟校准)、我需要测量 RTCCLK 引脚上的时钟输出。 请告诉我是否有其他方法可以做到这一点。

    2.我要求的示例代码也是用于 RTC 时钟校准的示例代码,而不是用于配置器件的正常示例代码。

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    正确、需要测量 RTCCLK 引脚上的时钟输出。  就进行晶体偏移校准而言、使用您确定的 TRM 部分(24.2.7)中概述的方法是唯一执行此操作的方法。

    很 遗憾、我们没有任何用于 RTC 时钟校准的示例代码、但它将遵循 TRM 中列出的第24.2.7.1.1节中所述的逻辑。  它包含一些非常详细的示例、介绍了根据时钟频率设置哪些寄存器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Kyle Holub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    感谢您的回答。 不再有问题了。

    此致、

    Kien Nguyen