This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:电路板调试问题

Guru**** 2916340 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430DA38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1116605/msp430g2744-board-debug-issues

器件型号:MSP430G2744
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430DA38

大家好、

我的客户在将 Spy-Bi-Wire 连接到他们设计的实际电路板上时遇到问题(不是使用 MSP-TS430DA38的 EVM)。

MSP430硬件工具用户指南(修订版 Ah)、P22 图2-2注 D、如下所示、

它显示了一个可连接以降低噪声的电阻器。 它们连接了一个1k Ω 电阻器、无法连接到 SBW。 然而、当它们移除电阻器时、它们能够毫无问题地连接到 SBW。 (它们使用的电路与文档中所述的使用 EVM 进行连接时使用的电路相同)

问题:

  1. SBW 无法与电阻器连接的可能原因是什么?没有它、为何能够进行连接?
  2. 移除注释 D 中所示的电阻后、该引脚保持开路。 这是否正常?

此致、

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TEST 引脚上有内部下拉电阻(大约50k、但请查看器件数据表)。 器件应通过 SBW 接口正常工作、测试引脚上无外部电阻器、复位引脚上无1nF + 47k 电阻器。 下拉至强 TEST 引脚(通过添加外部电阻器) 会影响 SBW 信号开关。 如果最低速度上的 SBW 无法与添加的外部电阻器配合使用、我猜示波器可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zrno soli

    感谢您的支持和解释!

    您好、Mari Tsutnoda

    外部500-1K 欧姆电阻器有助于 JTAG 通信。

    对于 SBW、内部下拉电阻就足够了

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回复。

    这一问题现已解决!

    -Mari