This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:XT1高频晶振选择

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1117924/msp430fr2355-xt1-high-frequency-crystal-selection

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我的客户想知道下面的晶振适用于 XT1。
频率:12MHz
频率 容差:+/- 50ppm
温度 容差:+/- 50ppm
老化:+/- 5ppm/年

如果您需要其他参数来结束、请告诉我。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    这适用于 FR2355、您可以参阅 FR2355规格:

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的快速回复。
    此项目现已关闭。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎