This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F247:EVM 或参考设计原理图

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1118151/msp430f247-evm-or-reference-design-schematics

器件型号:MSP430F247

大家好、

我正在使用 MSP430F247、并正在寻找开发过程中可以参考的参考原理图。 我看不到 适用于 MSP430F247的 EVM、因此我无法在线找到 EVM 原理图。

我们是否在 EVM 或参考设计上安装了 MSP430F247的现有原理图?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    您能否解释一下您需要 EVM/参考设计的原因、您是否正在尝试在原理图中了解它的布局?

    我们确实有目标插座板 MSP-TS430PM64、MSP430F247可将其放置用于评估。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    好主意。 我们尝试在原理图和布局中看到它的布局。 该团队 喜欢使用该参考设计来解决数据表未涵盖或不是完全明确的问题。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我喜欢使用参考来解决任何问题的主动性、但除了目标插座板之外、我们没有针对该器件的任何 EVMS/参考 设计。 我们会提供原理图/布局审查和设计问题的答案、因此请随时发表问题或将原理图发送给我们进行审查(我们会特别关注 MCU 以进行原理图审查)。

    此致、

    Luke