This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:ADC 偏移误差...和补偿... ADC 信息/详细信息

Guru**** 2978860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1118446/msp430fr2476-adc-offset-error-and-compensation-adc-info-detail

器件型号:MSP430FR2476

尊敬的团队 MSP:

我的客户有以下问题 WRT FR2476 ADC 偏移...

我们看到大约4 mV 的小偏移, 并希望对此进行补偿。  查找一般/建议的流程。  此外...

  • 我是否需要将二进制补码 ADC 偏移转换回常规数? 或者、由于它是负值、只需添加它以减去偏移。
  • 您是否有示例代码、增益校准是否重要? 我找不到任何包含偏移和增益调整或 TLV 访问的参考。
  • 如何访问 TLV 值?
  • 是否有内部电容器、如果外部电源下降、即器件关闭时、这些电容器会使 ADC VREF 保持在上电状态?

 

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    • 您只需按照这些公式进行计算、只要它们都采用相同的形式即可进行添加。
    • 以下是 使用 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx ADC 进行设计的指南、尽管我们没有确切的示例代码  
    • 您可以通过读取正确存储器地址处的值( 数据表 (修订版 C)中的表9-30器件描述符和 用户指南 (修订版 I)中的表1-6标签值)来访问 TLV 值。
    • 他们是否希望在器件完全关闭时、而不仅仅是在低功耗模式状态下、使 ADC/REF 保持运行? 或者、他们只是想知道基准电压下降时的稳定性吗?

    此致、

    Luke