请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-I2040S 我想使用 CT 测量单相交流负载的能量。 最大负载电流测量高达32A。 如果用 CT 替代分流器并测量最大32A 负载电流、则需要在电路设计中进行哪些更改。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 CT 测量单相交流负载的能量。 最大负载电流测量高达32A。 如果用 CT 替代分流器并测量最大32A 负载电流、则需要在电路设计中进行哪些更改。
您好 Harshal、
因此、由于这是一个开放式问题、我将首先向您提供一些博客/技术文章以缩小范围。
为什么要用电流互感器替换分流器?
此致、
Henok
您好 Harshal、
我将尝试找到我们是否有针对此案例的实施指南。
同时、我们还为其他系列提供了类似的应用手册。
结算:
此致、
Henok