This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:缺少文献资料

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, EVM430-FR6043, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1117135/msp430fr6043-missing-literature

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043MSP430FR6047

您好,

我们 需要 以下链接中的文献:  

https://www.ti.com/lit/ug/tiduej6/tiduej6.pdf?ts=1616987759886&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDM-02003

"适用于基于 MSP430FR6043的超声波燃气流量计的应用软件(SW)"(www.ti.com/.../SLAU763 )、位于第13页、

但链路已断开。 请提供 SLAU763文档吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我已经连接了 SLAU763。

    e2e.ti.com/.../slau763.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些有关本文档的更多信息。 事实证明、此文档已停产、这就是断开链接的原因。  链接已修复、现在指向此信息的正确来源。

    下面是修订版 tiduej6.pdf 的屏幕截图。  已删除已断开的链接、并删除了指向 slau763中更新的信息源的两个新链接。 tidue6.pdf 将在一天或两天内在 Web 上更新。

    平均时间有两个链接:

    《MSP 超声波传感用户指南》

    《USS 库 API 指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我找不到关于如何执行到 EVM430-FR6043的 I2C 通信的任何实例/说明。 您是否了解任何示例或描述?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、USS 库和软件水演示应用程序没有附带任何内容。

    但是、您可以在 TI Resource Explorer (TIREX)中找到 MSP430FR6047 MCU 系列的几个简单示例

    这是一个 这些示例之一。