This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 RF432S 的 UniFlash 软件

Guru**** 2586755 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1117484/uniflash-software-for-rf432s

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好

  我想使用 XDS200将编译的*。hex 文件刻录到 RF432S 中、

  但从 TI 官方网站下载的 UniFlash 软件的产品列表中没有 RF432S、

  您能否提供用于 RF432S 编程的软件和 XDS200用户指南

此致  

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN、

    我不熟悉 RF432S。  您能否为此提供完整器件型号?  在 CCS 中构建应用时选择了哪个器件?  我在 CCS 中看到 RF430器件、但没有看到 RF432S。  CCS 是否能够刷写.out 文件?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢你的答复。

    完整模型编号:RF432S72FDMWRZRQ1
    工具/软件:TI C/C++编译器
    协议:SWD (ARM 的串行线调试)

    此致  

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lin。  我将尝试将其引导至相应的团队。  Code Composer Studio 或 UniFlash 都不能直接支持该器件。  但是、您可能可以选择具有相同闪存配置的另一个器件、然后 Code Composer Studio 和 UniFlash 都可以对闪存进行编程。  我将尝试查找熟悉该器件的人员、以便他们可以回答问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冯琳您好、

    RF432S72FDMWRZRQ1是一款汽车器件、不在 E2E 论坛中讨论。

    请直接联系您的 TI 联系人以获取产品支持。

    谢谢、此致、

    Andreas。