This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67471A:查询"统一时钟系统"函数

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67471, MSP430F67471A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1117937/msp430f67471a-inquiry-about-unified-clock-system-function

器件型号:MSP430F67471A
主题中讨论的其他器件:MSP430F67471

大家好、

我们的客户计划使用 MSP430F67471、我收到了有关"统一时钟系统"块的询问。 根据 MSP430F67471的数据表"5.16晶体振荡器、XT1"、只有"低频模式"。 这是否意味着 MSP430F67471不支持高频模式? 我的意思是、即使客户将 XTS 位设置为1 (高频模块)、MSP430也不工作。 请问您能就此项查询提供意见吗?

如果可能、客户希望向 XIN 输入大约4MHz 的时钟。

如果您澄清此功能、我们将不胜感激。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,宫崎

    根据 MSP430F67471的数据表、典型的32KHz (10-50kHz)晶振可用于 XIN 和 XOUT。 我想不能在 XIN 上使用4MHz 时钟。

    在高频时钟上、请考虑启用 FLL 操作、并选择 XT1CLK 作为 FLL 基准时钟

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    感谢您的澄清。

    我将通知 MSP430F67471A 没有 XT1的高频模式。 (由于 MSP430F51xx 具有 HF 模式、我想对其进行澄清。)

    谢谢、此致、

    宫崎