This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:如何在使用 ADC 测量电机反馈电流的同时利用 SAC 模块

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1118162/msp430fr2355-how-can-i-take-advantage-of-sac-module-while-measuring-motor-feedback-current-with-adc

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我正在为 MSP430FR2355制作定制板。 如何利用 SAC 模块? 理想情况下、我希望 PGA 可通过和 ADC 进行测量。

我可以将 PGA 输出路由到 ADC 吗? 还是必须在 PCB 上执行它

此致、

CAN A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关 完整的跨芯片互连的 MSP430FR2355数据表中(修订版 D 上的第6.10.17节)、您可以看到它们是如何内部连接的。

    此致、

    Luke