This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:勘误表 TA12时序图

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1116606/msp430g2744-errata-ta12-timing-chart

器件型号:MSP430G2744

大家好、

我的客户对 TA12的勘误表有疑问。  

根据此帖子、它使用示例更详细地解释了勘误表。  

是否可以为此起草一份时间表? 对于勘误表如何影响 CCRx 和 TAR、我仍然感到困惑。

此致、

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,玛丽

    这是一个非常详细的问题:)我需要时间来研究细节。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    感谢您的回复。 我们期待看到时序图。

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    是否对此进行了更新或 ETA? 我想在本周向他们发送更新。

    此致、
    Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、

    我为此起草了一份时间表草案。 这可能会对您有所帮助。  

    谢谢、致以诚挚的问候

    赵玉豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhao、

    感谢您提供的时序图、我认为这对于理解这些时序图的勘误表非常有帮助。 我还想确认、从勘误表中可以看到 TAR 在 TACLK/ACLK 上递增、CCRx 在 MCLK 上递增。 不过、从图12-1中可以看出。 Timer_A 方框图在用户指南中、我认为这两个时钟都是相同的。 我认为我可能会误解勘误表的措辞。 您能帮助我理解这一点吗?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCRx 不会自动递增。 出现该问题的原因是、在 MCLK 上运行的 ISR 中的代码比计时器快得多。 您希望在 ISR 中向 CCRx 添加1会在下次定时器递增时产生另一个中断。 该中断丢失。

    这在任何情况 下都是糟糕的做法、因为您在代码执行(可能会被另一个更高优先级的中断挂起)和计时器之间存在竞争。 这场比赛的获胜者可能会有所不同。