This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641:不稳定无功功率错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-THREEPHASEMETER-F67641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1117170/msp430f67641-unstable-reactive-power-error

器件型号:MSP430F67641
主题中讨论的其他器件:TIDM-THREEPHASEMETER-F67641

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

此客户使用 TIDM-THREEPHASEMETER-F67641。 他发现、当有功功率误差相对较好时、无功功率误差相对较大且不稳定。

活动电源错误

无功功率误差

谢谢、此致  

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    此客户是否使用 EMDC 库? 有关此问题的详细信息吗? 使用客户电路板?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的支持!

    此客户不想披露相关设计信息。 因此,我以适当的方式再次提出了一个新的问题。  

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    离线支持。

    谢谢!

    此致

    Johnson