This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:在 RTC_Calendar.ASM/RTC_Calendar.h 中将汇编语言变量声明为 persistent

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1117635/msp430fr2433-declaring-assembly-language-variable-as-persistent-in-rtc_calendar-asm-rtc_calendar-h

器件型号:MSP430FR2433

您好!

我正在尝试在MSP430FR2433 MCU 中运行 RTC 日历(链接)。 我想知道是否可以将汇编语言变量声明为 persistent、以便即使在以最后已知状态复位后、来自 RTC_Calendar.asm/.h 的变量也能始终保持在存储器中。

我尝试 使 persistent 的变量 为:

;变量
.def TI_DAY
.def TI_FebDays
.def TI_Hour
.def TI_dayOfWeek
.def TI_PM
.def TI_second
.def TI_year
.def TI_Minute
.def TI_MONTH
.def TI_DAYLightZone
.def TI_DAYLightSavings

谢谢

Jeevant Sah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevant、

    在示例中、您引用的类似变量已在 main.c 中声明为 persistent 如果您认为需要从.asm 文件声明 persistent 变量、则可以在同一项目中查看 ctpl_low_level.asm 以供参考(查找.usect ".TI.persistent"指令)。 但是、如果您能提供帮助、我会避免编写汇编代码。 从 C 声明永久性变量要容易得多。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢 这个解决方案、我想再问一个问题如果我在汇编语言中声明一个永久性变量并使用 extern 变量在 C 语言中使用它、我是否能够将该 extern 变量用作 C 语言中的常规持久性变量并使用 C 语言更改其值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为是这样、但我会对其进行测试以确保其正常运行。

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您的解决方案、它按预期工作。