This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5967:MSP430FR5967作为电源看门狗和电源管理主机

Guru**** 2582955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP430FR5967, BQ34Z100-G1, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1117774/msp430fr5967-msp430fr5967-as-a-power-watchdog-and-power-management-host

器件型号:MSP430FR5967
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969BQ34Z100-G1BQ25798

首先、MSP430FR5967和 MSP430FR5969之间的区别是什么?  看起来"67"具有1KB 的 SRAM、"69"具有2KB 的 SRAM。  这是唯一的区别吗?  这些器件封装是否兼容?

其次、我希望将 MSP430FR5967用作 bq25798充电器和 bq34z100-G1电量监测计的主机 MCU。  MCU 需要运行一个程序来向监测计和充电器发送/接收 I2C 命令、使用数字 I/O (三个电源)打开/关闭电源并监控一些信号。  您有哪些建议?  此部件是否会用作我的主机 MCU?

谢谢、

Carl Olen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    这些器件共享数据表、因此它们的比较可在表3-1中找到。 数据表中的器件比较。 请参阅以下摘录。  它们采用相同的封装、因此引脚对引脚兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、谢谢。  该器件是否适合作为太阳能电池板/充电器/电量监测计电源子系统的主机?

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关问题:如果我有一段可以在"69"上运行的代码、它是否也可以在"67"上运行、前提是程序的大小仍然适合器件分配的存储器?  我提出这一要求的原因是、我有一个 EVM LaunchPad 用于"69"、我可以尝试先让代码在那里工作。

    谢谢、Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    LaunchPad 问题的目的是进行初始原型和评估。 因此、您提出的正是它的用例、就是在更大的器件中对所有内容进行充分的处理、这样您就可以在优化后转到更小的器件。  

    对于您的应用问题、 从您所描述的内容来看、该器件似乎足以执行您所需的功能。 我认为这将是为了记住大小、如果您需要存储一些查找表或记录系统的一些数据。 如果您不需要所有这些、那么您可能也可以使用更小、性能更低的器件。这取决于您的模拟或计算需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、谢谢。  这为我提供了足够的信息来继续。

    Carl