This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:用于 LCD 显示屏的 I2C 接口库

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1117781/msp430fr2355-i2c-interface-library-to-work-with-lcd-display

器件型号:MSP430FR2355

我有一个 Seeed Grove LCD RGB 背光,它是 I2I2....

LCD

我想将其连接到 eUSCB0。  有人 知道 我可以在哪里找到 用于此部件的 MSP430的驱动程序(最好在 c 中)库吗?  (Arduino 库假定您知道并正在使用我不知道或正在使用的内容)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 目前不提供您所需的库。 请查看我们 的 I2C MSP Academy 、了解如何连接 I2C 外设。 另请查看我们的通用 I2C 事务驱动器器器件的标准 I2C 示例。