This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:白屏

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1117064/msp-gang-white-screen

器件型号:MSP-GANG

这是一位客户购买了三种相同的商品。
当两个电源打开时、它是一个白屏。


上电正常。
不明白为什么屏幕是空白的。

客户认为这是一个质量问题、想要换货

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    这令人失望。  客户是否直接或通过经销商从 TI 购买了这些产品。  如果是经销商、他们需要联系经销商以了解更换情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    已确认订单号和日期、只需等待您的评论、然后将执行下一步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    好的、根据客户购买的3个编程器和其中2个编程器无法正常通电的事实、从我在屏幕截图中看到的内容 来看、我同意它们有缺陷、应该更换。