This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5735:I/O 最大电流

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1117313/msp430fr5735-i-o-max-current

器件型号:MSP430FR5735

输出–通用 I/O (P1.0至 P1.7、P2.0至 P2.7、P3.0至 P3.7、P4.0至 P4.1、PJ.0至 PJ.5)这些引脚中的一个可以灌电流和拉电流的绝对最大值是多少?

是否有支持硬件设计的硬件数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您关注器件型号链接、您可以访问在线数据表中的该信息。 没有最大电流、因为它们本身会限制电流。 存在最大总电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果数据表中未包含每个引脚的最大电流、那将不会对数据表大有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    Keith 正指向右侧页面来查看。  该特定器件在所有引脚上的最大电流为100mA (压降为0.6V)、因此如果您仅使用一个、则该引脚上的最大灌电流/拉电流为100mA。  同样、如果您使用两个、只需确保两个电流的总和不超过100mA、或者您可能会收到超过0.6V 的压降。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Kyle Holub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle 和 Keith、谢谢你们。  

    因此这些引脚可以处理100mA 电流

    这现在非常有用