This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:超声波传感器选择

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, MSP430FR6047, TDC1011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1108251/msp430fr6043-ultrasonic-transducer-selection

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047TDC1011

我计划设计 超声波氧流量传感器。我们选择超声波传感器为40kHz、200kHz、300kHz,因此可能有疑问  的是 MSP430FR6043是否支持40kHz 传感器? 以及哪个最低频率传感器支持 MSP430fr6043。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep、您好!

    对于气体计量、此器件支持的频率范围为133kHz 至2.5MHz。

    请参阅 slaa837a" 有关超声波感应技术以及使用 MSP430FR604x MCU 进行水和燃气计量的常见问题解答"、问题14。

    此外、有关氧气计量的超声波、请参阅 slaa976"氧浓度感应"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    有什么方法可以将40KHz 传感器与 MSP430FR6043结合使用? 因为 我们尝试在氧浓度应用中使用40KHz 商品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep、您好!

    除了 sla976、您还可以查看我们的气体流量参考设计(TIDM-02003)。 我们的系统和算法将为您提供出色的性能、即使在更高激励频率的较高衰减下也是如此。 此外、对于尺寸受限的应用、首选更高的频率。

    您为什么被限制在40kHz?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep、您好!


    我们已经听过您的介绍、现在已经有一段时间了、因此我将假定您能够继续推进您的项目。
    我将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题已锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多可用的空气氧气浓缩器传感器都使用40kHz 压电式传感器。我们当地市场上也可以轻松买到40kHz 传感器。这就是我要求使用该传感器的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep、您好!

    由于 MSP430FR6047只能支持低至133kHz 的频率、因此该解决方案不适合您。

    此应用还有其他 TI 选项。  您是否了解过 TDC1011单通道超声波 AFE、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tdc1011.pdf