This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132:RST 上拉/下拉电阻器和泄漏电流

Guru**** 2759565 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2132, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1114583/msp430f2132-rst-pull-up-down-resistors-and-leakage-current

器件型号:MSP430F2132
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553

我需要知道 RST 引脚的输入配置和泄漏电流、因为我发现这真的很令人困惑。

MSP430x2xx 和 LaunchPad 状态上的此 E2E 后置内部上拉电阻器«RST 不是端口引脚且没有内部上拉»Ω

«数据表中的施密特触发器输入(端口 P1、P2、P3、JTAG、RST/NMI、 XIN (1)»我不能相信:

您能否澄清 RST 引脚的输入配置(上拉/下拉电阻器)和泄漏电流?

此致、

Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您链接到的帖子适用于其他器件(MSP430G2553)。 您的器件具有不同的数据表、您已正确阅读该数据表:MSP430F2132具有 RST 的内部上拉电阻器。  

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    我链接的帖子和相应的答案是关于 MSP430x2xx 超过11年前的问题。 当时 G2553未上市、因此答案与该系列无关。 正如您看到的、G2553在两年后出现了另一个问题。

    现在、您的答案与11年前链接帖子的答案相反。

    我需要对输入配置(上拉/下拉电阻器) RST 引脚泄漏电流有保证的答案。

    此致、

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

     您正在尝试如何处理此信息、以便我们给出正确的建议? 对于所有 MSP430x2xx 器件、我们建议始终将 RST 引脚连接到外部47k 上拉电阻器+ 2.2nF 电容器(在我们的用户指南 www.ti.com/lit/pdf/slau144中 )有关正确操作、JTAG/SBW 编程和 电流消耗-请参阅第2.5节未使用引脚的连接(第页) 41在当前文档修订版中)。 您是否需要在 RST 引脚上连接其他器件以便更好地了解该线路的特性、或者您是否不想在此处使用外部组件? 您能提供更多的背景信息吗?  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    感谢您选择此选项并快速回复。 以下是问题的背景:

    在我们的应用中、我们必须尽可能缩短电池的所有寿命。 该应用应在恶劣环境中使用1.6Ah 电池运行20年。
    为此、必须知道 RST/NMI 引脚是否有上拉/下拉电阻、因为它将消耗电流。
    实际上、我们在 RST/NMI 上没有测量上拉/下拉。 但数据表有点不清楚。 在 SLAS578J 的第22页上、这些表存在:


    因此、RST/NMI 引脚上可能有一个上拉或下拉电阻、其值介于20k Ω 或50k Ω 之间。
    我无法找到进入 RST/NMI 的泄漏电流的定义。 用谷歌搜索互联网和 MyTI (E2E)没有什么帮助。

    同样:我们测量了 RST/NMI 引脚上无上拉/下拉电阻、泄漏极低。 但数据表不能保证这一点?!
    必须知道,这一特点今后不会改变。

    此致、
    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    由于是施密特触发器的性质、RST/NMI 引脚上有一个上拉/下拉电阻器。 RST 引脚的默认状态 设置为 RST 、将启用电阻器。 在 MSP430F5529等后续数据表中 、我们更详细地阐明了这些输入引脚、以帮助将 RST 引脚包含为施密特触发输入。 数据表显示了这些施密特触发引脚的原理图("端口 P1原理图"是一个示例)。

    泄漏电流特性是在引脚设置为输入并禁用电阻器的情况下确定的、但我希望 RST 具有与施密特触发输入相同的特性。 Katie 提到的外部47k 电阻器也是一个重要方面、如果您想使用 RST 引脚、我建议您遵循该引脚。

    我想在链接的帖子中、对于47k 电阻器的用途存在一些困惑、它不是替换内部电阻器、而是帮助上拉过程。

    数据表列出了您在这些引脚上看到的最大值、其中包括 RST。 这并不意味着典型电流将为+-50nA。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好 Katie、

    我是最初问这个问题的人。

    我们使用 MSP430F2132TRHB。 RST/NMI 引脚通过3.3k 电阻连接到具有集电极开路输出的 WDT (MAX16058ATA26)。 由于 RST/NMI 与电池之间的外部上拉电阻为47k (3V)、MSP 启动良好。 如果固件锁定、WDT 会根据需要将 RST 置为低至220mV。 一切都按预期运行。  

    EndOfLine 测试需要在 WDT-Reset 和 RST/NMI 之间串联3.3k 电阻器。 我们必须对 WDT 输出进行过导。

    问题:如果 RST/NMI 引脚内部应该有一个上拉电阻器、WDT 也许无法达到使 MSP430复位有效所需的电压电平。 WDT 将不能驱动47k 外部的并行连接、并且 RST/NMI 上推定的内部20k (数据表中的最小值)上拉电阻。 这是因为 WDT 输出和 RST/NMI 引脚之间的3.3k 串联电阻器上的压降。

    如果我们省略 RST/NMI 和电池轨之间的47k 上拉电阻器并为整个器件加电、则 RST/NMI 上的电压为零、MSP 不启动。

    如果我们提供47k 上拉电阻器并在 RST/NMI 和 GND 之间放置一个 DMM、则使用3V 电池测量63uA 电流。 这正是3V/47k 引起的电流。

    由于这些测量、MSP430F2132的 RST/NMI 引脚上不应有内部上拉电阻器。

    如果 RST/NMI 引脚上没有内部上拉电阻器、我们可以接受所有操作。 总之、我们很担心内部上拉电阻器突然出现、从而阻止 WDT 的功能。

    电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    我们必须在内部工作、以确定预期行为是什么。 我预计将在下周三13日之前进行更新。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    我认为数据表中表格的正确解释是 RST 与器件上的其他端口具有相同的引脚属性。 这些 iocells 可选择启用上拉或下拉电阻器。 但是、在 RST 情况下、此选项不可供用户使用、因此实际上它没有上拉/下拉功能、也没有任何功能。

    希望这能清除问题。  

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    很抱歉、像这样深入到它中。 感谢您的明确陈述。

    此致、

    Wolfgang